This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC1310:其它加密问题。

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/643352/launchxl-cc1310-additional-encryption-question

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:SimpliciTI

我收到了友好的加密回复。

但是,我想最小化数据包的大小。(输入数据包的nonce大小太大。)  所以我只想使用CBC

因此,我想根据给出答案的代码使用下面的结构。

typedef结构加密CC26XX_AESCB_Transaction {
  CryptoCC26XX_Operation opType;/*!< 加密 操作的类型*/
  CryptoCC26XX_Mode模式;/*!<当前事务的模式。 由事务函数设置。 */
  UINT8_t keyIndex;/*!<要使用的密钥存储区索引*/
  void *nones;/*!<指向16字节nonce的指针。 */
  void *msgIn;/*!<八位字节字符串输入消息*/的指针
  void *msgOut;/*!<输出消息位置*/的指针
  uINT16_t msgInLength;/*!<消息的长度*/
}加密CC26XX_AESCB_Transaction;

这是一个问题。

1.我知道nonce是用来创建Mac的, 为什么在结构中有一个指向nonce的指针?
2.如果我使用nonce,我是否应该将其置于有效载荷中?
3. msgIn是纯文本位置,msgOut是加密文本的存储位置吗?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) CBS需要一个nonce,它需要知道这个nonce。 在本实施中,它作为结构的一部分提供
    2)是的
    3)取决于您是加密还是解密。 请参阅CryptoCC26XX.h中的注释