请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC1310 主题中讨论的其他部件:SimpliciTI
但是,我想最小化数据包的大小。(输入数据包的nonce大小太大。) 所以我只想使用CBC
因此,我想根据给出答案的代码使用下面的结构。
typedef结构加密CC26XX_AESCB_Transaction {
CryptoCC26XX_Operation opType;/*!< 加密 操作的类型*/
CryptoCC26XX_Mode模式;/*!<当前事务的模式。 由事务函数设置。 */
UINT8_t keyIndex;/*!<要使用的密钥存储区索引*/
void *nones;/*!<指向16字节nonce的指针。 */
void *msgIn;/*!<八位字节字符串输入消息*/的指针
void *msgOut;/*!<输出消息位置*/的指针
uINT16_t msgInLength;/*!<消息的长度*/
}加密CC26XX_AESCB_Transaction;
这是一个问题。
1.我知道nonce是用来创建Mac的, 为什么在结构中有一个指向nonce的指针?
2.如果我使用nonce,我是否应该将其置于有效载荷中?
3. msgIn是纯文本位置,msgOut是加密文本的存储位置吗?
谢谢