This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350STK:GPIO和PIN接口之间的差异

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/641997/rtos-cc1350stk-difference-between-gpio-and-pin-interrut

部件号:CC1350STK
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我正在使用CC1350开发固件。 有两个可用的示例称为"gpiointerrup"和"pininterrup"。 这两个示例之间有何区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不同之处在于驱动程序。 SDK中有两个IO驱动程序: GPIOPIN。 PIN具有更多功能,而GPIO似乎更易于使用。 在CC13xx/CC26xx设备上,GPIO驱动程序或多或少是PIN驱动程序的包装程序,但在SimpleLink CC13x0 SDK版本1.50 之前,同时使用两个驱动程序时会出现问题。 所以你应该坚持一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!