This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:Simplelink唤醒与BLE功耗

Guru**** 2779765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/641671/cc1350stk-simplelink-wake-on-vs-ble-in-power-consumption

部件号:CC1350STK
主题: CC1350中讨论的其它部件

大家好,我在测量CC1350STK的功耗时遇到了一些问题(但我以后会设法使用直流电源分析器)

您是否粗略测量了RF唤醒(使用默认 参数)的功耗? 我想将其功耗与BLE中的功耗进行比较,以了解哪一项更节能

提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason,RF唤醒是什么意思? 您的意思是传输数据包的消耗量是多少? 如果是这样,我可以根据rfPacketTx示例为您提供一些测量数据,并使用默认Tx功率(12.5 dBm),其中设备从待机变为活动Tx返回待机...

    参考:
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我没有很清楚地表达我的问题... 在WOR中,当设备充当RF分组接收器(RX)时,它会不时检查空中的RF信号。 我想知道设备在空中检查RF信号时的功耗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason -好的。

    所以我为你们做了几个测量,比如rfWakeOnRadioRx (没有修改),电源电压VDDS = 3.3V。

    第一个是 CC1350 Launchpad。

    我选择先测量这个数字,因为这些数字将接近CC1350的性能

    平均电流消耗为33uA:

    然后我测量了CC1350STK。 此示例将点亮一个LED,因此电流消耗会更高。

    在这里,我测量3.4 mA:

    如果您通过关闭LED和其他外围设备来修改此示例,您将看到与我使用Launchpad获得的相同数字。