This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:如何使用带有传感器标签cc1350的传感器项目

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/642206/cc1350stk-how-to-use-the-sensor-project-with-sensor-tag-cc1350

部件号:CC1350STK
主题:CC1350中讨论的其它部件

您好,

我将传感器项目下载到传感器标签cc1350,以在信标模式下运行。 当我将固件下载到传感器标签硬件后立即对其进行调试时,它可以正常工作。 但在我拔下调试电缆并重置电源后,它就不再工作了。 我用cc1350启动板检查同一个项目,它工作正常。 您能否为传感器标签cc1350提供传感器项目。 我正在使用SDK 1.4

此致,  

Kasun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您是否正在寻找此项目示例:
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,FredG:
    否,我正在使用TI 802.15 4堆栈的传感器示例。 我发现了问题,它是引导加载程序。 我禁用了引导加载程序,现在它可以工作。 谢谢。