This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC1125:中断

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/641120/ccs-boostxl-cc1125-interrupts

部件号:BOOSTXL-CC1125
主题:CC1125中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用BOOSTXL CC1125和MSP EXP430 FR6989。 我正在尝试在CC1125上接收到某些数据时中断MSP。 我已将GPIO2设置为PKT_SYNC_RxTx。 但这不会中断我的设备。 可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着您从未看到PKT_SYNC_RxTx信号上的任何切换?

    如果是这种情况,您是否检查过,如果您使用SmartRF Studio,您的设置是否有效(您可以接收)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在给定时间检查GPIO引脚的值? 请给我一段代码,以便使用MSP EXP430FR6989读取引脚的值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我询问有关在PKT_SYNC_RxTx信号上切换时,我的意思是,如果您使用示波器或逻辑分析器,您会看到在该引脚上切换吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是接收到数据时信号正在切换。