This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310上的相干相位检测

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/638581/cc1310-coherent-phase-detection-on-the-cc1310

部件号:CC1310
主题: CC1125中讨论的其他部件

您好,我们正在与CC1310合作实施相位干涉测量方向查找系统。 此系统的一个要求是获取传入发射射频波的相位差,我们通过将多个外部天线连接到CC1310来解决此问题。 我们相信,如果CC1310包含一个通用的本地振荡器和两个独立的天线输入,则来自接收信号的相位和正交信息可以同步。

我们已通读了以下有关IQ信息提取的链接:

http://www.ti.com/lit/an/swra571/swra571.pdf

我们已经阅读了以下链接,该链接介绍了最新的多外置天线功能补丁:

http://www.ti.com/lit/an/swra523b/swra523b.pdf

是否可以从多个外部天线提取同步IQ读数,以便在CC1310上进行一致相位检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是可能的,但我们没有CC1310的开箱即用解决方案,我们现在无法支持小客户。

    为什么选择CC1310? 在低于1 GHz的情况下,天线阵列将占用大量空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供更多细节,让我们朝着正确的方向前进?

    我领导着一个由工程师和生物学家组成的协作小组,负责康奈尔大学的无线电方向查找项目。 Russell是我们团队的一员。 如果我们能够成功地使用CC1310 (或其它TI COTS收发器)实现一致性检测,我们可能会构建数千个此类接收器阵列。 我认为,如果TI能够帮助我们确定解决方案,我们不太可能成为“小客户”。

    我们愿意考虑CC1310以外的收发器(可能是CC1125?),但由于混乱(即森林)环境中UHF信号衰减的限制,我们需要低于1 GHz的解决方案。

    我们目前对如何继续的思考是使用TCXO驱动多个CC1310。 我们从您对几个相关帖子的回复中了解到,CC1310不是专门设计为由TCXO驱动的,但如果它在从24 MHz RCOSC信号切换到它之前是稳定的,则可能是可能的。

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/p/61.9831万/2284095</s>228.4095万

    如果这是可行的,并且看起来是正确的方向,我们接下来要确定1)看门狗计时器是否可以配置为从不稳定的TCXO信号造成的崩溃中恢复, 和2)两个CC1310s之间的时钟同步是否允许我们从独立芯片上的两个ADC获得实质上同步的I/Q。 我们知道,我们必须使用通用信号校准系统,以考虑两个对讲机之间的相位偏移,但如果由于时钟不稳定,芯片不断崩溃, 或者不能同步采样I/Q数据,实施此方法似乎没有什么希望。

    无论您提供的任何意见如何笼统,都将帮助我们指导我们的工作,我们将不胜感激。

    谢谢!

    朱利安