This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125模块

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/640840/cc1125-cc1125-modules

部件号:CC1125

我正在寻找CC1125工作频率为915MHz的认可模块。 有人知道谁在做这些吗? 我希望将其整合到我的产品中,但希望避免昂贵的测试和认证。

谢谢

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1125没有任何相关内容。 我错过了什么吗? 如果我找不到任何需要开发模块的信息。 对这种产品有兴趣吗?

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在我链接到的页面上搜索CC1125,您应该至少得到几次点击。

    请注意,模块认证仅对所使用的软件/天线有效,如果您需要更改其中一个,则很可能需要执行RE认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白你说的话。 我可以看到2家供应商。 第一个是Radiocraft,它提供Sigfox模块。 第二个是Weptech,他正在提供一个位于868的MBUS模块。 如果我使用了这些软件,我当然必须更换软件,在某些情况下可能还需要更换天线。 我看不到低于1GHz的收发器的任何其他第三方。 我发现测试和认证芯片的成本相当高。
    谢谢

    彼得