This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1120:基于地址的MSP430与CC1120射频收发器的接口出现问题

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/640708/ccs-cc1120-problem-in-address-based-interfacing-msp430-with-cc1120-rf-transceiver

部件号:CC1120
主题中讨论的其他部件:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我正在使用MSP430FR4133和CC1120评估板,我从 TI站点获得了MSP430与CC1120接口的示例代码,它通信良好,但我需要使用DEP_ADDR (器件地址)进行过滤, 如何发送设备地址以从控制器访问CC1120,此外,我还需要知道 ,地址配置寄存器是DEP_ADDR,是否有使用地址库进行传输和接收的代码。请帮我解决问题。

提前感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否完全理解您的意思。

    CC1120支持具有1字节地址的数据包格式(请参阅CC1120用户指南中的8.1)。 您可以自动过滤地址与预期不同的数据包,请参阅8.2 .1。

    如果设备地址超过1个字节,则必须将该地址作为有效负载的一部分放置,并在软件中的接收端进行过滤。