This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC110.1433万MHz ASK

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/640525/cc1101-cc1101-433mhz-ask

部件号:CC1101

您好,,ö m团队

我想在433MHz中使用CC1101 ASK。 但SmartRF 7不提供此设置配置文件。  您能否提供此演示?  

谢谢!

陈建文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此我的设置配置文件
    #同步字词限定符模式=30/32检测到同步字位
    
    # CRC自动刷新= FALSE
    
    #信道间隔= 199.95.1172万
    
    #数据格式=正常模式
    
    #数据速率= 249.939
    
    # RX过滤器BW = 541.66.6667万
    
    # PA斜升= FALSE
    
    #前导码计数 = 4
    
    #美白=假
    
    #地址配置=无地址检查
    
    #载波频率= 433.91.983万
    
    #设备地址= 0
    
    # TX功率=-15
    
    #曼彻斯特启用= TRUE
    
    # CRC启用= TRUE
    
    #偏差= 126.95.3125万
    
    #数据包长度模式=可变数据包长度 模式。 由SYNC word后的第一个字节配置的数据包长度
    
    #数据包长度= 255
    
    #调制格式= ASE/OOK
    
    #基本频率= 433.91.983万
    
    #通道编号= 0#
    
    PA表
    
    #define PA_table {0x00,0x1d,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0,01,CC01_MD011.012_CC011.01CC011.0101E01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C01C02_0xC01C01C01C01C01C01C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C101C12C101C101C101C101C101C12
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    CC1101.writeReg (CC1101_FOCCFG,0x1D);
    
    CC1101.writeReg (CC1101_BSCFG,0x1C);
    
    CC1101.eReg (CC1101_AGTRL2,0x04);
    
    CC1101.writeReg (CC1101_FR101.01_CC1101.101
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ;1101.101;CC1101.02_AL101;CC1101.02_CC1101.701REG0,CC1101.701_注册1101.701注册,1101.701,CC1101.01FR101FR101E101E0,CC1101.02_CC1101.02_AL101;1101.02;CC1101.01FR101E0,CC1FR101FR101FR101REG0,CC1101.1011101.02CC1101.01FR101E0,CC1FR101FR101FR101REG0,CC1101.101;1101.01;CC1101.01FR101E0,CC1101.1011101.101CC1101.01FR101E0,CC1101.101;1101.01;CC1E01FR101E01FR101E01REG0,CC1E01F0,CC1E01FR101E01101CC1CC1E0,CC1101.1011101.101CC1E01FR101E01FR101E01REG0,CC1E01F0,CC1E01FR101E01101CC1CC1E0,CC1101.101</s>0.1101万 1101.101
    
    

    您好,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到最佳设置需要一些实验工作。  

    请参阅设计说明:    

    我们没有250 kbps OOK的设置,但随附的Excel电子表格提供了一些指针(例如,请参阅125 kbps): e2e.ti.com/.../7774.OOK-summary-E2E.xls