This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:用于CC1101 Arduino模块的Proteus型号

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/639728/cc1101-proteus-model-for-cc1101-arduino-modules

部件号:CC1101

支持路径:/myTI和TI存储/myTI帐户/

大家好,

有人能推荐我用于CC1101 Arduino模块的Proteus模型文件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从TI的产品中,我们没有这种产品。 是您要查找的文件的布局位吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我正在尝试使用CC1101模拟系统,我要求使用.mdf文件来添加设备进行模拟。 只有一个带有销钉的模型也可以。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述,我们不提供此信息。 我不知道你想要模拟什么,因为我们在开发主板等时从未使用过芯片的模型或类似的模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好!
    感谢您的快速回复