This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:CC1350 + TI 15.4 收集器和放大器;传感器范围

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/639311/ccs-launchxl-cc1350-cc1350-ti-15-4-collector-sensor-range

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在运行CC1350 Launchpad可用的“TI 15.4 堆栈收集器和传感器”示例(使用版本1.1)。 我们只通过资源资源管理器下载示例,编译(使用SimpleLink 1.50 .0.08)并下载到设备中(流配方 dev.ti.com/.../154-stack_01_sensor_collector.html)。 我们通过1个墙壁干扰(非闭合)获得大约20 m 的距离。 然后我们改变了(对于LRM)

#define config_PHY_ID (APIMAC_generic_US_LRM_915_PHY_129)

而在构建标志中,我们改变了

--defe=CCFG_FORCE_VDDR_HH=1

但我们仍然只能通过1堵墙走20米。  是否范围过小? 我们如何获得更高的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,

    此问题是因为在  传感器和收集器示例应用程序中RF引脚Board_DIO30_SWPWR和Board_DIO1_RFSW设置不正确。 请在csf,c中为收集器调用Board_LED_initialize,并在ssf,c中为传感器调用后添加以下代码:

    #ifdef RF_fix
    board_led控制(board_RFSwitch_pwr,board_led状态);
    board_led控制(board_RFSwitch_select,board_led状态);
    #endif