This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350频率偏移问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/638910/cc1350-cc1350-frequency-offset-issue

部件号:CC1350

我的CC1350存在频率偏移问题。  我使用连接到客户CC1350设计的Smart RF工作室进行未调制868 MHz发射。

我已经阅读了有关24 MHz时钟上的CLoad的信息。  它在12 pF时,它是76 kHz的偏移。  我把它改成了5.6 pF,它变成了41 kHz的偏移。  我第三次移除所有电容,它仍然是24 kHz偏移。

我是否缺少时钟设置或校准步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -请注意,CC1350具有内置的负载盖阵列。 见 processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Tips_and_Tricks
    -您正在使用的xtal上的Cload规范是什么?
    -与预期频率相比是+还是- 24 kHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该晶体的规格来自Kyocera的24 MHz 15 PPM晶体。 -40至+ 85C。 频率比预计的868 MHz低-24 kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我询问xtal的Cload规范。

    尝试将内部电容阵列向下调整一个值(您需要稍低的电容)