This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:无法使CC110L TrxEB正确接收专有数据包

Guru**** 2522710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/638587/cc110l-cannot-get-cc110l-trxeb-to-receive-proprietary-packet-properly

部件号:CC110L

大家好,

我的TRxEB与CC110L在接收专有数据包时出现问题。 设置如下所示,但主要为345 MHz,OOK,数据包长度8,曼彻斯特编码等。 我可以在这些设置下正常传输,只是不接收。 我假设由于我们 不使用 前导码和同步,RSSI是对讲机可以感知到的唯一功能? 如果是,在寄存器中设置RSSI检测的正确方法是什么。  

MDMCFG2

4-没有前导码/同步但载波检测而不是同步模式0的同步模式?

这会收到一些信息,虽然并不总是像我预期的那样8字节,所以可能是垃圾...尽管频谱分析仪上的一切看起来都很好

我的步骤(更改我的设置的寄存器后)

1.侧边

2,SRX

3.等待状态更改为空闲(永不发生)

4.读取Rx FIFO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设置似乎在开机自检中丢失。 如果不使用前导码和同步,则不能在接收中使用FIFO,而只能在引脚上输出串行数据,并让MCU进行解码。 由于您不使用前导码,您可能无法使用载波侦听(RSSI)进行门控,因为RSSI需要给定的位数才能稳定和有效。