This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5147:主/从配置中使用的CC430

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/637523/cc430f5147-cc430-used-in-master-slave-configuration

部件号:CC430F5147

我 的应用是用于使用 两个芯片的回转跟踪或顺序量程系统。 一个芯片只能接收,另一个芯片只能传输。 但是,必须将来自接收芯片的数据传递到传输芯片。 CC430芯片是否可以配置为主/从对,或者只是在它们之间传递数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC430具有UART,SPI和I2C。 我假设其中一个接口可用作芯片间通信。