This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC1350:cc1350中的往返数据包流

Guru**** 2562040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/636878/launchxl-cc1350-round-trip-packet-flow-in-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350

您好,

SDK中是否有任何示例可以用来评估往返数据包延迟和流量。

喜欢-

                     设备1(1350)                     设备2(1350)

步骤1 -      Tx 1 pkt (Tx模式)           Rx pkt (RX模式)      

步骤2 -     Rx Pkt(处方模式)            Tx Pkt (Tx模式)    等。

是否有任何可用的示例。

此致

Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否,但我建议使用 EasyLink API 作为测试的起点。 这是使用专有通信的最简单方法。

    或者,尝试组合 rfPacketrx/rfPacketTx 示例。  从将TX命令链接到RX命令,您可以获得一些微秒(约100),如 在通话前侦听 示例中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有点对点通信的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rfWsn (无线传感器网络)示例显示了使用EasyLink API的点对点连接,但它们还包含许多与通信无关的代码。