请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1350 大家好,
我正在为一个新项目寻找一个完美的IC。 我对您的SoC CC1350非常感兴趣,但我需要一些相关信息。
我需要开发一个应用程序,其中有一个以RX模式连接的SubGhz收发器,并并行连接BLE协议。
CC1350能否同时执行专有的sub-GHz应用程序和BLE? 我认为这可能是收发器层上的一些问题。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.