This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350:SubGHz和BLE

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/657492/cc1350-cc1350-subghz-and-ble

部件号:CC1350

大家好,

我正在为一个新项目寻找一个完美的IC。 我对您的SoC CC1350非常感兴趣,但我需要一些相关信息。
我需要开发一个应用程序,其中有一个以RX模式连接的SubGhz收发器,并并行连接BLE协议。

CC1350能否同时执行专有的sub-GHz应用程序和BLE? 我认为这可能是收发器层上的一些问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您最可能需要的是CC1352,因为此设备具有更多的内存,使其能够运行多个堆栈。 稍后将在网上提供更多信息。 现在,请查看SDK (www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13X2-SDK)中的信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,您知道CC1352何时正式发布吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它已发布。 您可以访问 e2e.ti.com/.../65.7505万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    产品页面也已打开: www.ti.com/.../CC1352R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载并编译了CC1352 SDK,但找不到任何15.4 的堆栈和BLE双模式操作示例。 是否可以在DMM示例上实施它? 是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前这是不可能的,因为两者都是同步协议。 基本上,当两个堆栈都要同时访问对讲机时,必须重写一些要处理的堆栈。 可能是,我们将在某个时候得到支持,但在没有确定的时候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢,所以唯一的方法是在双模式下使用BLE堆栈设置sub-GHz专有模式。

    15.4 的堆栈中包含的uBLE又如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但实际上是否可以编译一个同时能够执行BLE和Sub GHz两项操作的固件,一次一个?

    我的应用程序需要运行subGHz。 然后必须有一个通过Sub GHz发送的命令,切换到BLE,进行通信。 完成后,切换回低于GHz。

    有可能吗? 什么是良好的起点?

    提前感谢

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harald:您在这里是指CC1350还是CC1352?

    对于CC1350:
    CC1350开箱即用感应标签软件具有类似的功能。 但是,如果您想经常在低于1 GHz的GHz和2.4 GHz之间切换,您可以轻松达到闪存写入周期数的限制。 对于CC1350,典型的双频使用案例是在2.4 GHz上运行低于1 GHz的堆栈+发送信标。

    对于CC1352:请参阅CC13x2 SDK中的DMM示例。 随着时间的推移,DMM和叠块将得到改进,以支持两个叠块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hy ter,

    感谢您的快速响应。 不管此线程标题如何,我实际上指的是1352,因此DMM示例对我来说很好。 我不完全理解,但无论如何有时间完成。 目前,我们只需要知道技术上是否可行。

    此致

    哈拉尔德