This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200同步字

Guru**** 2797295 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/659742/cc1200-cc1200-sync-word

部件号:CC1200

您好,

我们正在尝试将CC1200配置为4GFSK,以通过同步字的以下设置实现最大吞吐量  

3字节前导码,同步字长度为16位。  

我们面临的问题是,我们开始接收随机数据,即使没有任何数据连接。 为什么会发生这种情况?

请提供帮助

-Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用短的同步字词,更可能在噪音中找到同步字。 您选择了哪一个同步字词,您将同步阈值设置为什么?您尝试过严格的同步字词搜索?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    之三,
    我们选择的同步字词是SmartRF Studio的默认字词。 我们确实尝试了2字节前导码,11位将带同步阈值的Word同步为0x04,同步严格级别1,但它适用于高于50 % 的每位。 使用SYNC WORD Strict Level 2接收数据包的频率较低。

    -Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -是否需要2字节同步?

    -您是否可以发布您正在使用的完整注册设置? 最好是SmartRF Studio XML文件,因为这样可以更轻松地查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    // CC1200的RF设置

    rf_settings代码rfSettings ={

    0x06,// IOCFG2 GPIO2 IO引脚配置

    0x24,// SYNC_CFG1同步字检测配置注册 1.

    0x47,// Deviation _M频率偏差配置

    0x2F,// MODCFG_DEP_E调制格式和频率偏差配置。

    0x1E,// DCCFILT_CFG数字DC删除配置

    0x10,// Preamble_CFG1前导码长度配置注册 1.

    0x8A,// Preamble_CFG0前导码检测配置注册 0

    0x00,// IQIC数字图像通道补偿配置

    0x01,// chan_bw信道筛选器配置

    0x42,// MDMFFG1常规调制解调器参数配置注册 1.

    0x05,// MDMCFG0通用调制解调器参数配置注册 0

    0xC9,// SYMBOL_Rate2符号速率配置指数和尾数[1..

    0x99,// symbol_rate1符号速率配置Mantissa [15:8]

    0x99,// SYMBOL_RATE0符号速率配置Mantissa [7:0]

    0x2F,// AGC_REF AGC参考级别配置

    0xf8,// AGC_CS_thr载波侦听阈值配置

    0x60,// AGC_CFG2自动增益控制配置注册 二

    0x12,// AGC_CFG1自动增益控制配置调节 1.

    0x84,// AGC_CFG0自动增益控制配置注册 0

    0x00,// FIFO CFG FIFO配置

    0x1A,// FS_CFG频率合成器配置

    0x00,// PKT_CFG2数据包配置注册 二

    0x0C,// PKT_LEN数据包长度配置

    0x23,// FREQOFF频率偏移校正配置

    0x00,// MDMCFG2 General Modem Parameter Configuration Reg.(调制解调器参数配置规则) 二

    0x54,// FREQ2频率配置[23:16]

    0x80,// FREQ1频率配置[15:8]

    0xEE,// IF_ADC1模数转换器配置注册 1.

    0x10,// if_ADC0模数转换器配置注册 0

    0x04,// FS_DIG1频率合成器数字调节 1.

    0xA3,// FS_DIG0频率合成器数字调节 0

    0x40,// FS_CAL1频率合成器校准区域 1.

    0x0E,// FS_CAL0频率合成器校准区域 0

    0x03,// FS_DIVTWO频率合成器除以2

    0x33,// FS_DSM0 FS数字合成器模块配置注册 0

    0xF7,// FS_DVC1频率合成器分隔器链配置..

    0x0F,// FS_DVC0频率合成器分隔器链配置..

    0x00,// FS_PFD频率合成器相位频率检测器连接

    0x6E,// FS_PRE频率合成器预分频器配置

    0x1C,// FS_REG_DIV_CML频率合成器分隔器调节器配置。

    0xAC,// FS_Spare频率合成器备用

    0xB5,// FS_VCO0 FS电压控制振荡器配置规则

    0x0D,// IFAMP中间频率放大器配置

    0x0E,// XOSC5晶体振荡器配置规则 5.

    0x03,// XOSC1晶体振荡器配置规则 1.

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    之三,
    不需要2字节同步。 我们希望以最小开销和最小每压缩12个字节。 如果您能建议我们获取,这将很有帮助。

    -Pawan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于500 kbps/4 GFSK,我强烈建议使用SmartRF Studio中的设置。 如果需要至少4字节的前导码来满足AGC,则此日期使用零。