This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:支持编码

Guru**** 2563020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/659386/cc1101-encoding-supported

部件号:CC1101

您好,

我在我的定制板上使用CC1101。

我的客户想要将 FXTH871xD或类似的胎压监测传感器(TPMS)传感器与CC1101芯片连接。 请参阅下面的传感器数据表。  

以上传感器支持OOK和FSK调制以及曼彻斯特,双相或NRZ数据编码。

根据数据表,CC1101支持OOK和FSK调制。 它是否支持曼彻斯特,双相或NRZ数据编码? 如果是,您能否在CC1101数据表中指出我?

我是否可以通过CC1101无线电与上述Freescale传感器进行接口和通信?

此致,

Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritesh,

    否,我们的设备不支持数据表中未包含的模式。 实现所需目的的方法是让CC1101按目前的状态接收数据包,然后在外部MCU上执行解码。 我们没有这方面的例子,但它应该非常简单。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TA:

    感谢您的快速响应。

    您的意思是让CC1101通过SPI接口接收数据包并发送到主机,处理器/控制器。 然后主机可以对数据包进行解码,是吗?

    数据表还说明 ,数据流可以由调制器编码,也可以由解调器通过MDMCFG2寄存器设置解码。

    使用 FEC/交错器选项或MSK和4-FSK调制时,不支持曼彻斯特编码。

    但是使用OOK/2-FSK调制,我们可以使用曼彻斯特解码,对吗?

    据我所知,从TPMS传感器接收到的曼彻斯特编码和OOK/FSK调制数据可使用OOK/FSK解调,并通过启用曼彻斯特解码进行解码。

    如果我错了,请纠正我。  

    希望您能尽早回复。

    此致,

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼彻斯特编码/解码可与2-FSK和OOK一起使用。
    巴西
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关TPMS和CC1101,另请参阅:
    e2e.ti.com/.../55.9915万
    e2e.ti.com/.../52.289万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢团队的快速支持。

    根据数据表,CC1101支持曼彻斯特编码。

    CC1101是否支持差分曼彻斯特编码/解码?

    谢谢!

    Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。该芯片仅支持数据表中所述的曼彻斯特。