This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:cc1310

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/659838/cc1310-cc1310

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: CC1350STK

要发送音频数据,我尝试在cc1310中刷新pwmstream示例,但刷新时显示错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少您必须提供所看到错误的信息。 没有这些信息,我们就无法提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在CC1310 Launchpad还是其他产品中?

    我假设您以前已经成功运行过示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,CC1350STK项目我想在CC1310板上刷新,在一个线程中我看到它受支持。 但它显示了这个错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定您是否回答了问题。 既然您写了"my CC1310 board"(我的CC1310板),我假设这是一个自定义板? 如果是,您的Ben以前是否能够将项目闪存到板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以刷新示例项目,它工作正常。