This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:CC13xx中的Mac模式说明。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/656869/rtos-cc1310-mac-mode-clarifications-in-cc13xx

部件号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好,e2e:

我正在选择一个PHY/MAC层,用于基于cc13xx的星型网络。 我已经了解了非信标模式,信标模式,信道跳转以及ContikiMac。

阅读完开发人员文档后,我有几个问题:

1.当两个困(或非困)节点尝试与协调员通信时,信道跳跃如何检测冲突? 我在开发人员指南中没有看到任何内容与CSMA类似。

2.困节点如何在轮询之间更改其固定信道? (主要是如何通知协调员?) 是否通过异步消息?

3.此问题适用于信标模式。 我知道一个沉睡节点可能会错过多个信标,但仍然能够通过读取信标帧的方式接收来自协调员的数据,并查看是否有任何待处理的数据。 是否对其可能错过的信标数量有限制? (我想这应该是可配置的,还是在应用中实施?)  

4.在信标模式下,困节点->协调器数据传输与非困节点->协调器数据传输之间是否有任何区别? 我提出这个问题的原因是,协调员->困节点使用轮询,而协调员->非困节点使用直接数据传输。

5.睡眠节点信标模式下的自动请求功能是什么? 这是否意味着堆栈在信标帧中看到待处理消息时自动发送数据轮询?

6.对于具有不同MAC堆栈的cc13xx启动板或传感器标签上的功耗,是否有任何参考编号?

7. ContikiMac在功耗方面与信标和信道跳跃有何区别? E2E可能不是询问此问题的最佳位置,但我想我会给它一个机会。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题,开发人员指南将信道跳转模式下的异步消息描述为指定信道列表中的背对背消息。 这是否意味着,例如,如果我跨10个信道跳频(1,2,3,...),并且我发送异步消息,它将跨2,4,6,8,10信道跳转(我选择此列表?) 然后又是2,4,6,8,10? 还是异步消息在通道2上两次,4次,6次,8次,然后10次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这些问题很多,但我认为我对其中大多数问题都有答案。

    我唯一不太确定的问题是问题1。 WiSUN风扇规格在其网站上不可用,因为所有TI文档都用作参考,所以我不确定其他哪些资源对回答问题1有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,jc0706

    1.跳频使用信道访问机制CSMA(915/433MHz )/LBT (868MHz)。
    2.通过终端设备发送给协调器的消息通知操作通道,这由堆栈完成。
    3.如果设备错过3个信标,则会丢失同步,然后应用程序将必须再次启动同步
    4.否
    是的
    6.您必须为此进行一些测量。 我们为 TI 15.4 堆栈的Ex www.ti.com/.../TIDA-0.0484万提供了不同的TI设计
    对于异步消息问题,答案是消息将在信道2,4,6,8上每条信道上发送一次。 这就是文档中背靠背的目的。

    希望这有所帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案3。

    是否有任何方法可以增加此3信标限值? 例如,我希望我的睡眠设备能够通过5个信标入睡,然后再唤醒并检查数据。 此外,当您提到"启动同步"时,您指的是信标同步,而不是重新关联到网络? 正确吗?

    对于异步问题,我是否可以指定要发送异步的通道列表?

    感谢你能抽出时间。