请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC1310 主题中讨论的其他部件:CC2650STK, CC1350STK
我想使用PWM输出声音。
1.I已通过WAVE文件创建PCM阵列数据(头文件)。
(波形文件设定 - 采样频率:8000Hz,通道:mono,每采样比特:8位)
2. 硬件配置 正常(声音扬声器,TR,寄存器, 连接PWM引脚等)
以下是问题。
我知道有一个PWM示例。 (pwmled)
但我不知道如何使用PWM输出带有PCM数据的声音。
您能给我一个通过PWM输出声音的指南代码吗?