This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:天线多样性

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/657421/cc1121-antenna-diversity

部件号:CC1121
主题: CC1200中讨论的其他部件

我计划在CC1121收发器上使用天线分集模式。 如何确定两根天线中的哪一根收到了数据包? 微控制器没有显示GPIO输出状态的附加输入(ANTENNA_SELECT)。 接受的数据包的答案不会立即执行,因此我需要保存天线编号,以便在发送答案之前手动选择正确的天线。
如能得到帮助,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasyl,

    您是否看过有关如何在CC1200上实施天线多样性的应用说明?

    www.ti.com/.../swra469.pdf

    我想它可以回答您的大多数问题。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我阅读了您指定的文档,但未找到如何通过 SPI获取所用天线的答案。
    应用手册仅提及以下内容
    "通过虚拟COM端口发送的信息是接收到的每个数据包的RSSI级别,以及数据包编号和使用的天线"
    但没有任何地方描述如何获得用过 的天线。

    我们无法分析板上的GPIO (ANTENNA_SELECT),因为从包含收发器的远程板,仅输出SCLK,SI,SO,CSN和GPIO0 (PKT_SYNC_RxTx)。 我们打算更换此主板,并安装带有2根天线的收发器。
    总的来说,我理解天线多样性的原则。

    是否描述了如何通过微控制器而不是收发器切换天线来实现天线分集模式?

    感谢您的帮助!

    此致,
    Vasyl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vasyl

    除非您进入睡眠模式,否则对讲机将记住最后使用的天线并将其用于下一个RX或TX。

    如果您进入睡眠间隔,您可以将其中一个引脚编程为ANTENNA_SELECT,然后在GPIO状态寄存器中读取该引脚的状态。

    巴西

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Siri

    非常感谢!
    我没有注意到寄存器gPIO_STATUS。 这正是我所需要的。

    此致,
    Vasyl