This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:用于433 Mhz的CC1200范围扩展器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/658814/cc1200-cc1200-range-extender-for-433mhz

部件号:CC1200
主题: CC1190中讨论的其他部件

TI专家,您好!

CC1200是否有范围扩展器?

我知道CC1190无法支持433Mhz。

对此有何建议?

谢谢!

巴西,

请教我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还没有使用433 MHz的范围扩展器进行参考设计。 这主要是由于此频段中世界上大多数地区允许的输出功率较低。

    对于此频段的范围扩展器,您应选中Skyworks或Qorvo。