This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:CC1350 UART中断

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/657656/launchxl-cc1350-cc1350-uart-interrupt

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

您好,

我正在使用CC1350启动板进行UART应用。 我的目的是在收到新行作为帧结尾的不同数据时获得中断 。 当我将UART readReturnMode配置为UART_RETURE_FULL时,缓冲区已满时会中断。但当 UART readReturnMode 配置为 UART_RETURE_NEWLINE时,当UART接收到新行时,我没有得到中断。代码已附加。对相同的??e2e.ti.com/.../cc1350_5F00_uart.txt有任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我认为这与第36行有关:

    uartParams.readDataMode = UART_DATA_TEXT; 

    UART驱动程序仍不支持UART_DATA_TEXT,请查看"不支持的功能"下的最新驱动程序文档:

    在UART_DATA_TEXT模式中,驱动程序将检查UART_ReturnMode值,以确定在接收到新行时是否取消阻止/回调。 由于13xx/26xx驱动程序不支持此功能,因此无法实现。

    另外,请查看此帖子以了解更详细的说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。