请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 主题: CC1190中讨论的其他部件
您好,
我设计了一个带有外部RF前端(Skyworks)的主板,其典型增益为16dB。 我在SmartRF中使用了两种模式-将其配置为常规CC1310板,并仍为前端启用GPIO。 当发射器保持在1 m 范围内且发射信号为14dBm (Launchpad)时,连续RX中的RSSI为-15dBm。
但是,如果我将模块定义更改为带有范围扩展器的LaunchXL,然后执行与上述相同的GPIO设置,则连续RX中的RSSI值为-20dBm。
是否存在定义外部LNA时关闭的内部LNA。 出现上述行为的原因是什么?
谢谢!
Akshay