This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:范围扩展器模式/RSSI读数

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/657760/cc1310-range-extender-mode-rssi-reading

部件号:CC1310
主题: CC1190中讨论的其他部件

您好,

      我设计了一个带有外部RF前端(Skyworks)的主板,其典型增益为16dB。 我在SmartRF中使用了两种模式-将其配置为常规CC1310板,并仍为前端启用GPIO。 当发射器保持在1 m 范围内且发射信号为14dBm (Launchpad)时,连续RX中的RSSI为-15dBm。

但是,如果我将模块定义更改为带有范围扩展器的LaunchXL,然后执行与上述相同的GPIO设置,则连续RX中的RSSI值为-20dBm。  

是否存在定义外部LNA时关闭的内部LNA。 出现上述行为的原因是什么?  

谢谢!

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您选择"LaunchXL with Range Extender (带范围扩展器的LaunchXL)",则RSSI偏移将与您使用默认CC1310设置进行比较调整。 (请参阅 www.ti.com/.../swra542.pdf中的2.3 )

    由于您的设计使用与CC1190不同的LNA,您需要通过应用您知道RSSI幅度的信号并读取RSSI值来查找设计的RSSI偏移。 这必须是一种传导测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我们正在使用SE2435L --如何更改此前端的偏移值。在计算覆盖的偏移值时没有可用的参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅我上封邮件中链接的应用说明中的2.3 ,了解如何更改RSSI偏移。 您应该将其更改为什么是对前端进行测试。