This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:eZ430 RF接入点(MSP430F5509+ CC1101)与CC1350 Launchpad之间的数据传输

Guru**** 2374080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1350, MSP430F5509
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/656168/ccs-data-transmission-between-ez430-rf-access-point-msp430f5509-cc1101-and-cc1350-launchpad

主题中讨论的其他部件:CC1101CC1350MSP430F5509

工具/软件:Code Composer Studio

我用CC1350 Launchpad的示例'RfWsnDmConcentrator'。 作为一个节点(通常是RfWsnDmConcentrator和另一个CC1350),我将使用CC1101。 我有一个eZ430 RF接入点(白色板,MSP430F5509+ CC1101),带有用于调试的相应USB仿真器。

是否可以将数据从节点(TX,接入点)传输到集中器(RX,CC1350)? 是否应尝试在接入点上使用EasyLink?
我从 SmartRF Studio中识别了示例'RfWsnDmConcentrator'的所有RF参数,但SmartRF Studio不支持eZ430硬件。

我需要建议我可以使用哪些协议或软件来执行此任务。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eZ430 RF接入点是一款支持有限的旧产品,为什么要使用它?

    是的,应该可以发送数据。 您必须使用相同的RF参数(数据速率等)和相同的数据包格式。 dev.ti.com/.../cc1101-migration.html 将更详细地介绍这一点。