This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350STK:CC1350stk (movementservice.h)缺少源代码文件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/655371/ccs-cc1350stk-missing-source-code-files-for-cc1350stk-movementservice-h

部件号:CC1350STK

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我对在CC1350STK的代码编辑器工作室中显示传感器数据有疑问。最初,我尝试使用驱动程序文件i2ctemp在PuTTY中显示20个温度值样本 (工作正常)。使用相同的变量名称Temperature,我尝试"添加监视表达式"以图形方式查看数据或以.csv格式导出数据,但它会抛出错误"标识符未定义",即使以前已定义了变量温度。我是否有任何错误?

当我尝试相同的加速度计和gyro时,驱动程序文件 movementservice.h,movementservice.c在我的c目录中丢失,我找不到它们。请提供这些链接吗?

提前感谢

此致,

Shyam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shyam,

    如果监视表达式中没有显示变量,则可以尝试调整编译器优化。 或者,您可以尝试将变量变成全局变量。

    您可以在配置文件文件夹中找到movementservice.h文件。 (C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\src\profiles\sensor_profiles\cc26xx)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我将"Temperature"变量设置为全局变量,并且监视表达式可以正常工作。关于我在c驱动器中搜索的movementservice.h文件,我没有您提供的路径 (C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\src\profiles\sensor _profile\cc26xx)。我附加了一个图像文件以显示我在下的文件夹(C:\ti)。

    搜索 movementservice.h时未显示匹配项。请提供下载链接。

    提前感谢您,

    此致,

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    关于movementservice.h文件,我在c驱动器中搜索过,我没有您提供的路径(C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\src\profiles\sensor_profiles\cc26xx)。 搜索movementservice.h时未显示匹配项。请提供下载链接。
    提前感谢您,
    此致
    Shyam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shyam,

    很抱歉,我假设您使用的是ble SDK _2_02_01_18软件。

    您能否详细解释如何获取错误? 即您使用的项目示例,您所做的代码更改等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marie
    我已下载了ble SDK _2_02_01_18。谢谢