This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:在敏感环境中使用设备

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/656589/cc430f5137-use-of-device-in-sensitive-environment

部件号:CC430F5137

您好,

我的一个客户希望在对无线电活动敏感的环境中使用CC430F513x设备。

客户说的是每年200毫西弗特。 或者,大多数时候设备的剂量以灰色表示,但我们没有准备好这方面的数据?

TI是否有任何有关此特定环境的测试结果?

您可以提出哪些建议?

欢迎提供所有信息

此致

Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    带有存储器和其他设备(例如闪光灯)的设备对无线电活动非常敏感,因为辐射可能会改变记忆单元中的内容。 故障概率取决于内存大小(较大的区域比较小的区域更容易受到撞击)和辐射量。

    如果要在暴露于无线电活动的地方使用电路,板很可能必须屏蔽存在的辐射类型。 实际上,他们必须在感兴趣的位置测试某些板,并检查故障率。