This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:AES加密和解密

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/654599/cc1310-aes-encryption-and-decryption

部件号:CC1310

我希望RF数据包在传输前加密,并在接收端解密。 我在 cc1310 SDK中搜索了AES示例,但没有任何示例可以开始。 驱动程序库确实提供了一些内容,但这与CC26XX相关...我应该从哪个示例开始?'

谁能分享有关AES工作原理及其基本需求的见解?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prachi:  

    对于AES软件,请参阅此内容

      

    您可以将AES集成到CC1310项目中。

    此致,

    Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,您应该弄清楚要使用哪种AES模式以及如何进行密钥交换等。加密是一个复杂的字段,在实施加密时应谨慎,以避免产生安全漏洞。

    CC26xx和CC13xx上的加密模块相同,因此 dev.ti.com/.../_crypto_c_c26_x_x_8h.html 对CC13xx也有效。

    以下E2E帖子显示如何实施CCM:

    e2e.ti.com/.../64.1353万

    注意代码示例旨在说明如果AES模式不是系统解决方案,如何使用某些模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的回复!

    我想使用CCM加密方法,并想传输加密数据包并在另一端解密,因此修改了您构建的ECB方法示例,并针对CCM进行了修改。

    仅在一个代码中,如果我使用CCM进行加密和解密 ,它就能完美地运行下面附加的代码。 但现在我希望在  传输前将加密部分复制到RF数据包中,并在作为RF数据包接收时将其解密到另一个代码中。  这部分对我来说有点难理解...密钥是如何共享的,如何提取标头和其他东西,如noncelength,aadlength等。虽然我已经为它构建了两个单独的代码,但我认为我无法正确解密...我认为我必须了解这里的许多东西。 我已附上代码,希望您查阅代码,请我为您提供上述内容的指南。

    此致,

    Prachi Patil

    e2e.ti.com/.../AESCCMRadioTxRxCombo.c

    e2e.ti.com/.../sepAESCCM-Tx.txt

    e2e.ti.com/.../sepAESCCMRx.txt