This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350的MSK调制

Guru**** 2414960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC1350, CC2650, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/654679/cc1350-msk-modulation-for-cc1350

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件:CC2500CC2650CC2510

早上好!

目前,我们正在使用CC2500部件,主要用于MSK调制。

在搜索新组件以提高产品的整体性能时,我们发现了cc1350部件。

对于此cc1350部件来说,支持MSK调制以与我们现有的产品兼容是非常重要的。

根据其数据表,此cc1350似乎支持MSK调制,但我们无法在参考手册中找到,FSK和GFSK除外。

请确认是否可以使用cc1350设置MSK调制,并与现有CC2500进行通信。

提前感谢您对此事的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已在 CC2650上成功模拟了250kBd的CC2510 MSK。 它很可能在CC1350上同样有效。 您使用的符号速率是多少?