This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM869RD:1190:差量程,带TrxEB

Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1120, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/654515/cc1101-cc1190em869rd-poor-range-with-trxeb

部件号:CC1101-CC1190EM869RD</s>1190
主题中讨论的其他部件:CC1101CC1120CC1190

您好,  

我有一个TrxEB和CC1101_CC1190EM 868MHz1190 868MHz 2.1。 我已将TrxEb配置为与CC1120配合使用,并选择了每项测试。 我看到的范围是关于200 m 的,超出这个范围的是100 %。  

在同样的条件下,当我将CC1120与TrxEB连接时,我得到了一个关于900 m 的范围。  

CC1190应该具有更高的Tx功率和更好的灵敏度,因此可以期望更高的范围,但它却不是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -"我已将TrxEb配置为与CC1120配合使用,并选择了每项测试":我假设您的意思是CC1101,因为这是您正在测试的主板?
    -我假设您已经测试了CC1190的PA和LNA启用信号设置是否正确,并且测量了该值?
    -您是否已检查TX端使用的频率与您已编程的频率相同。 同时检查频率偏移,如果系统具有频率偏移,您可能会面临切割锯过滤器开始过滤所需信号的风险。