This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:不同的调制是否需要不同的硬件组件部件?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/654274/cc110l-does-different-modulation-require-different-hardware-component-part

部件号:CC110L

由于CC110L支持 2-FSK,4-FSK,GFSK,MSK和OOK调制。  那么 ,不同的调制是否需要不同的硬件部件?

那么,SAW过滤器如何,为什么需要一些应用示例,它是否与调制有关?

我可以阅读任何信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SI C,

    不是,它只是在调制和数据之间更改的配置。 但是,如果您要移至新的频段(例如从915MHz到433MHz),则需要在RF端口上建立新的匹配网络。 但在欧洲和美国的868MHz到930MHz ISM频段中,您可以使用通用的参考设计。

    我们在一些高功率参考设计中添加了锯片,因为我们必须设计出符合法规要求的设计,并且我们发现了一个需要拆除的刺激物。 在RX方面,对于无线链路可靠性非常重要的某些类型的工业应用,也可以考虑使用额外的外部滤波器。

    此致,
    /TA