This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC1310:调制能力

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SIMPLICITI, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/664793/launchxl-cc1310-modulation-capability

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1310SimpliciTICC1200

您好,社区

该启动板套件支持多级(G) FSK,MSK和OOK调制,但在文档CC1310 SimpleLinkTmWireless MCU Silicon Errata中,第2页显示:

"建议的变通办法:已执行4-GFSK的功能测试,但尚未完成完整的表征。 准备就绪后,将通过固件和软件升级添加对4-FSK的支持。 通过E2E上的专有Sub-1 GHz和SimpliciTI论坛联系TI以获取更多信息。”

这是怎么回事? 在cc1310´s套件上,是否可能将模块更改为4-FSK??

我´s使用摩托罗拉对讲机中继器在两个套件cc1310或两个套件cc1200之间传输数据,我认为这是一个有趣的测试,但我需要知道是否可行


感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP中,设置formatConf.fecMode =9。 这将启用4-GFSK。

    在Studio的覆盖编辑器中,我认为您还需要设置MCE_RFE_OVERRIDE (0,5,1,1,0,0)。

    请注意,CC1310 4-FSK符号映射与在CC1200上实现的不同,因此两者不能使用四元调制进行“通话”。 我们有一个新设备,CC1312,它不存在此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何进行OOK调制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SmartRF Studio支持OOK。 建议您查看此内容。 另请参阅以下文章: e2e.ti.com/.../49.4452万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接显示(拒绝访问),我在SmartRF Studio中更改了调制,modType 1到2和0的deviatian xx。不工作,我需要更改其他寄存器吗?

    感谢您的时间!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的起点应该是Studio中的4.8 kbps OOK设置。 请先尝试此项。 它是否有效? 如果是,则可以更改PHY参数以满足您的需要。

    在RX中,要获得更高的数据速率,您需要增加RX过滤器BW和AGC参考值(HW_REG_OVERRIDE (0x6088, 0x00?),其中?? = 0x19 (对于39 kHz RX滤波器BW)。

    对于TX,您需要更改TX整形以获得50 % 占空比。 我提供的链接对此进行了说明,但很遗憾,链接无效。 我将内容复制到Word文档中。 已附加。

    e2e.ti.com/.../OOK-patch.docx