主题中讨论的其他部件:CC1101, CC1190
我们需要一个CC1110-CC1190认可1190认可的模块,用于15.247 的。 从DN006起,建议使用一些不同的设置。 我们已经测试了其中的一些设置,并对结果提出了一些问题。
我们正在使用SmartRFStudio7进行测试。 对于38,4kBaud,我们使用首选设置DN006表4,优化灵敏度。 通过衰减器,我们可以衰减信号,直到看到一些数据包丢失。 灵敏度接近表4中列出的104dBm (假设使用了整个数据表中使用的1 % 数据包丢失)。 该模块通过SmartFRStudio7报告在典型100个软件包中看到的RSSI值99dBm +-1dB。
在DN006之后,我们选择250kbaud并将调制偏差,数据速率和接收带宽更改为2-FSK,177kHz,384kBaud和540kHz。 这应提供符合15.247 要求的频谱。 我们现在获得的灵敏度比第一个案例低~5dB,报告的RSSI为95+-4dB。 在具有提及的任何RSSI值(-91dBm ->-99dBm)的软件包中会看到位错误。
现在的问题是:RSSI值中的这种传播是否是预期的,(可能)是由增加的Rx带宽引起的? 是否可以/应该更改一些其他设置以提高性能? 我尤其感到困惑的是,接收的软件包正常,RSSI值较低(-99dBm),有些软件包的CRC错误值较高(-92dBm)。 我本以为这次测试会有一个正常的RSSI读数-就像那些针对灵敏度优化的38,4kBaud的读数一样。
生成测试信号时CC110EMK的输出设置为-30dBm,衰减器提供所需的输入电平。
谨致问候Niels Harthøj