This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:射频端口阻抗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/665487/cc1350-rf-port-impedance

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件: CC1190CC1310

您好,

我想为CC1350设计一个50欧姆印刷电路板跟踪和50欧姆鞭状天线的匹配网络。

从MCU的RF_N和RF_P端口观察到的源阻抗是多少?

我正在使用915MHz频段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在CC1350原理图(www.ti.com/.../swrc309)中,平衡变压器单端端口的阻抗为50欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们建议复制我们的参考设计( Balun+Filter),以避免出现任何进一步的问题。 滤波器的输出(CC1350 LP上C15的两侧)是一个50欧姆端口。 因此,您可以使用此端口来设计您的鞭状天线和匹配。

    平衡变压器(L12/C22接线端)的输出也是一个50欧姆端口。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不需要BLE部分。 因此,我要卸下RF开关,将差分RF输出直接连接到平衡变压器。
    1.这对阻抗匹配有何影响?

    我想在源和天线之间放置一个功率放大器。 理想情况下,我希望将其放在滤波器和天线之间。
    2.这对阻抗匹配有何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只需要低于1GHz的路径,请遵循CC1310参考设计。 如果要插入FEM,请参阅CC1310+CC1190参考1190参考设计。