This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125DK:有两个选项可用于评估cc1125,BoosterPack和DK

Guru**** 2546790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/667395/cc1125dk-there-is-two-option-to-evaluate-cc1125-boosterpack-and-dk

部件号:CC1125DK
主题:CC1125中讨论的其他部件

您好,

有两种方法可用于评估cc1125,BoosterPack 和DK,而DK更好的一种方法是在海岸线上。

CC1125 BoosterPack是否具有外部Antina?

请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BoosterPack未随附外部天线,而不是连接它所需的电缆。