This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:SEGGER J-Link调试器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/666139/cc1350-segger-j-link-debugger

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件:SEGGER

我正在尝试使用SEGGER J-Link仿真器在CC1350 LP上刷新代码。

我移除了微控制器和板载XDS调试器之间的所有跳线,并将相应的引脚连接到JTAG连接器。

我尝试使用CCS刷新代码,但收到的错误与本文中描述的错误相同-

是否有解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijeet,

    您正在使用哪个CCS版本和SDK?

    是否有任何特殊原因要使用J-Link而不是XDS?

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我正在使用CCS 7.4 .........0

    2.我已经有了一个SEGGER J-Link仿真器,因为我通常使用其他ARM控制器。 我仍在使用CC1350设计原型,因此我认为没有足够的理由投资大约100到200美元购买新的调试器。 毕竟,XDS和Segger的工作基本相同。

    如果您认为我可以使用XDS调试器获得一些额外的功能或更好的结果(使用J-Link我无法获得),我很想知道这一点。
    所以,如果是这样,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的CC1350LP具有内置XDS,因此无需在此处进行任何投资。 如果您将跳线留在电路板上并使用LP上的调试器,那么您是否能够刷新电路板? 这可能表明是芯片还是调试器问题。