This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:SMART RF成功'无法识别连接的设备。

Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/666941/launchxl-cc1310-smart-rf-won-t-recognize-connected-device

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1310CC1190

大约一个月前,我在使用SmartRF Studio时没有遇到任何问题。  但是,最近我将CC1310连接到计算机,SmartRF Studio无法识别连接的设备。  下面是我已经执行的故障排除步骤:

我正在使用Windows 10版本1703

-我使用了四个不同的CC1310和四个不同的USB弦。  SmartRF Studio无法识别任何板/弦组合,  

-对于每个连接的设备和每个弦,我都检查了“连接的设备”,以确保计算机能够识别该设备。  计算机每次都能识别设备。  

-我卸载了所有Windows设备驱动程序,并重新安装了四次。  SmartRF每次仍无法识别连接的设备。  

-我卸载了所有TI驱动程序,软件,SmartRF Studio和Code Composer。  (删除TI软件的所有跟踪)。  我只重新安装了SmartRF Studio,但它仍然无法识别连接的设备。  

-我对硬盘进行了分区,安装了Ubuntu和WinE,并尝试在Linux中包装的虚拟Windows环境中运行Smart RF,但该环境不起作用。  

-我连接了CC1190/1310以1310以查看是否可以连接其它设备,但没有连接。  

有关该问题的一些信息:

我可以打开SmartRF工作室。  当我连接设备时,我的计算机发出铃音,表示设备已插入USB驱动器,并且"刷新列表"旁边会出现一个小红轮。  但是,"已连接设备列表"下未列出任何设备。  如果我单击刷新按钮,则"已连接设备列表"中未显示任何设备。  

非常感谢您为诊断此问题提供任何帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您的设备管理器是什么样子的? 是否看到XDS调试器?

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik,  

    当您询问我是否看到"XDS调试器"时,我不确定我要查找什么。  这是一个提示,按钮,一个软件吗?  我已附上SmartRF Studio软件登录页面的屏幕截图。  屏幕截图是否回答了您的问题?

    谢谢!  

    John Wojton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fredik询问的是Windows中的设备管理器。 端口(COM等)下显示什么?