主题中讨论的其他部件:CC1310, CC1190
大约一个月前,我在使用SmartRF Studio时没有遇到任何问题。 但是,最近我将CC1310连接到计算机,SmartRF Studio无法识别连接的设备。 下面是我已经执行的故障排除步骤:
我正在使用Windows 10版本1703
-我使用了四个不同的CC1310和四个不同的USB弦。 SmartRF Studio无法识别任何板/弦组合,
-对于每个连接的设备和每个弦,我都检查了“连接的设备”,以确保计算机能够识别该设备。 计算机每次都能识别设备。
-我卸载了所有Windows设备驱动程序,并重新安装了四次。 SmartRF每次仍无法识别连接的设备。
-我卸载了所有TI驱动程序,软件,SmartRF Studio和Code Composer。 (删除TI软件的所有跟踪)。 我只重新安装了SmartRF Studio,但它仍然无法识别连接的设备。
-我对硬盘进行了分区,安装了Ubuntu和WinE,并尝试在Linux中包装的虚拟Windows环境中运行Smart RF,但该环境不起作用。
-我连接了CC1190/1310以1310以查看是否可以连接其它设备,但没有连接。
有关该问题的一些信息:
我可以打开SmartRF工作室。 当我连接设备时,我的计算机发出铃音,表示设备已插入USB驱动器,并且"刷新列表"旁边会出现一个小红轮。 但是,"已连接设备列表"下未列出任何设备。 如果我单击刷新按钮,则"已连接设备列表"中未显示任何设备。
非常感谢您为诊断此问题提供任何帮助。