This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:哪一项更好? 要在CC1120 RF_output中使用平衡滤波器(swr107b设计)或SWRC222设计的"手工制作"滤波器?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/665968/cc1120-which-is-better-to-use-balanced-filter-swrr107b-design-at-cc1120-rf_output-or-the-handmade-filter-of-swrc222-design

部件号:CC1120
主题中讨论的其他部件:CC1101

大家好,  

我正在将旧的CC1101设计转换为CC1120新设计(4层),我正在研究您的869MHz参考设计,我发现了两种设计, 一个在CC1120的射频输出上带有平衡滤波器[CC112x IPC 868-和915-MHz 4层参考设计(SWRR107)],另一个在射频输出上带有L和C Net设计的滤波器[CC1120EM 868/915MHz参考设计(SWRC222)]。  

您推荐什么?

带平衡滤波器:

使用LC "手工制品"过滤器:

提前感谢并致以最诚挚的问候!

路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用IPC时,您可以以较小的布局来权衡一些性能。

    如果需要每个dB,请使用离散(LC)过滤器。 但如果您可以承受链路预算的损失(比较描述IPCS的应用说明和CC1120的数据表),并希望为IPC提供一个较小的布局和较少的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复,TER。

    对不起我的无知,我正在搜索您所说的IPC,但我没有找到它。 什么是IPC? 还是swrr107设计的术语?

    顺便说一句,我将考虑您的建议!

    此致,再次感谢!

    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swra407.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    {facepalm}{mpham}
    好的,理解的,之三.

    非常感谢!!!! :)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,之三。 我知道您是TI员工,我想向您推荐 设计说明DN039上为Murata过滤器LFD2.1868万MMF1D386制作的原理图符号。

    在您的文档中,原理图符号(及其引脚)与Murata数据表中筛选器的引脚不同。 但是,在DN039上显示的PCB设计上,其占地面积还可以

    我不知道您是出于任何原因使用该符号,还是无意中使用该符号,但当您使用DN039来审阅自己的设计时,会感到困惑。 例如,在文档中,您可以看到:"Murata IPC要求IPC上的引脚8不连接",但实际上是引脚3或8。

    DN039引脚输出 Murata数据表引脚
    引脚10:GND4 引脚10: 直流馈电或接地
    引脚9:GND3 引脚9:TX_P
    引脚8:GND_NC 引脚8:TX_N
    引脚7:天线 引脚7:Rx_P
    引脚6:GND2 引脚6:Rx_N
    引脚5:GND1 引脚5:接地
    引脚4:PA 引脚4:接地
    引脚3:TRx 引脚3:GND
    引脚2:LNA_P 引脚2:天线
    引脚1:LNA_N 引脚1:接地

    DN039符号:

    Murata数据表引脚:

    我只想告诉你。

    此致,  

    路易斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC1120 IPC原理图符号是通用符号 ,因此根据Murata或Johansson的数据表,针脚编号不正确。 从CC112x到IPC的连接正确。 在应用手册中进行了详细说明。 对示意图中的错误编号深表歉意。  

    IPC (集成无源组件)有时被称为IPD (集成无源设备),具体取决于无源组件/设备的制造商。

    此致,

      Richard