请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCXL-CC1350 主题中讨论的其他部件:CC1350, CC1310
我们正在实施追踪系统 ,通过开发追踪宠物,车辆和精神残疾者
使用CC1310 / CC1350的电池供电小型模块。 正如TI 的技术文档中所说的那样
在CC1310和/或CC1350器件中使用低于1GHz的通信时,可达20km。 我们已发送/接收CC1350 EVM,并且
试图执行简单的低数据速率通信, 但我们不能在城市地区超过200英尺。 城市
该地区有房屋和花园,但没有水泥混凝土 结构。 我们需要在实施过程中获得一些帮助
在诸如 购物 中心,户外多层停车场等环境中进行远距离通信(低数据速率)
接地等。请与我联系,或向我提供 CC1310/CC1350应用1350应用工程师的联系信息。
谢谢!
此致,
Mukund Gupte
GM ElektroTek,Inc.
电话:248-840-7295