This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC1350:LAUNCXL-CC1350

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/666787/launchxl-cc1350-launchxl-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题中讨论的其他部件:CC1350CC1310

我们正在实施追踪系统 ,通过开发追踪宠物,车辆和精神残疾者
使用CC1310 / CC1350的电池供电小型模块。   正如TI 的技术文档中所说的那样
在CC1310和/或CC1350器件中使用低于1GHz的通信时,可达20km。  我们已发送/接收CC1350 EVM,并且
试图执行简单的低数据速率通信, 但我们不能在城市地区超过200英尺。 城市
该地区有房屋和花园,但没有水泥混凝土 结构。  我们需要在实施过程中获得一些帮助  
在诸如 购物 中心,户外多层停车场等环境中进行远距离通信(低数据速率)
接地等。请与我联系,或向我提供 CC1310/CC1350应用1350应用工程师的联系信息。

谢谢!

此致,

Mukund Gupte
GM ElektroTek,Inc.
电话:248-840-7295

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用此处的Excel工作表 :e2e.ti.com/.../37.5556万 进行范围估算。

    20 km 是链路一端高于地面的视线范围。

    您进行测试时会听到什么背景噪音? (在连续RX中设置一个单元,而不知道TX已打开并读取RSSI)。 我们已经看到,某些位置的地板噪音非常大,这将影响范围。 您可以在Excel工作表中填写噪声基底并查看影响。