This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc1310:cc1310

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/665146/cc1310-cc1310

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: CC1350STK

大家好

我正在尝试使用cc1310启动板执行智能电子锁应用程序并以无线方式控制它,如何实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可以尝试修改TI 15.4 堆栈中的收集器和传感器示例以执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或使用EasyLink示例。

    这取决于电子锁应用程序的要求。 您希望在低于1GHz的情况下执行此操作的主要原因是什么? 如果我没记错,BLE更常用于此类应用,因为您通常不需要从几米外打开门。 您通常希望离门很近才能打开它(如果您想让孩子进入,也可以通过互联网远程打开)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    感谢您的回复

    我的应用程序是一个简单的电子锁,只需要一个开/关命令,我想用来通信的协议是6LoWPAN,那么您有什么建议可以帮助我?



    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试参考 sunmaysky.blogspot.tw/.../contiki-subg-hz-6lowpan-on-cc1350.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何示例可以帮助我以无线方式控制它? 使用我的PC或移动设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用cc26xx-web-demo示例和CoAP客户端切换CC1350STK上的LED。 我想你可以用它来相应地切换elock。