请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1125DK 主题: CC1125中讨论的其他部件
您好,
我们的客户希望使用CC1125DK。 从《CC1125DK快速入门指南》中,它仅包含CC1125EM-CAT1-868,即868MHz。
所以我的问题是:
CC1125DK包含434MHz模块吗?
谢谢。
Kevin Xiong
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们的客户希望使用CC1125DK。 从《CC1125DK快速入门指南》中,它仅包含CC1125EM-CAT1-868,即868MHz。
所以我的问题是:
CC1125DK包含434MHz模块吗?
谢谢。
Kevin Xiong
请查看CC1125数据表 http://www.ti.com/lit/SWRS120中的表4.5
查看支持哪些频段。 410 - 480 MHz是其中之一。
您还可以在此处找到指向此频段参考设计的链接:
Siri