This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:缺少BCD转换器

Guru**** 2584455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/666307/cc1312r-lack-of-bcd-converter

部件号:CC1312R

您好,TI:

最好在cc13x2生产芯片上执行32位1周期的bin到bcd寄存器转换器。

谢谢!

Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,我们并没有计划把这项计划包括在内。 什么是用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当CPU周期需要分配给其他资源时,显示器上大数字的快速表示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的大多数客户都使用某种图形LCD显示屏,通常带有SPI接口或类似接口。 我们没有看到需要快速BCD支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也只使用图形LCD显示器。 但数字转换是一个步骤,无论如何都不能省略。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有指向正在使用的其中一个显示器的链接? 我必须承认,我不完全理解这种需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低分辨率内存LCD,具有定制的快速缓冲图形库,可优化文本和数字。