This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:868MHz,2-FSK,500kSPS时范围较差

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/666129/cc1200-poor-range-at-868mhz-2-fsk-500ksps

部件号:CC1200

我有一对主板,CC1200运行频率为868MHz。 我们的设计需要达到约100英尺,但大约70英尺左右,RSSI降至约2 (或无效)。 我花了几个星期的时间使用SmartRFStudio调整设置和验证设置,但都不起作用。

下面是我看到的内容的简要日志

X (ft) RSSI数据包丢失
1   42 0 %  (所有数据包RXed)
40  19 0 %   
50  13 0 %   
60   7 10 %   
70   2 50 %   
80  不适用100 %  

我将注册设置包含在内供您考虑。 e2e.ti.com/.../regset.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nwanua

    您是使用TI提供的开发套件进行测试还是使用定制硬件? 如果是自定义的,请提供一个示意图以供查看。

    RSSI应该是从-100dBm到大约-10dBm的值,您的数据必须存在一些缩放问题。

    此致,
    /TA