请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200 我有一对主板,CC1200运行频率为868MHz。 我们的设计需要达到约100英尺,但大约70英尺左右,RSSI降至约2 (或无效)。 我花了几个星期的时间使用SmartRFStudio调整设置和验证设置,但都不起作用。
下面是我看到的内容的简要日志
X (ft) RSSI数据包丢失
1 42 0 % (所有数据包RXed)
40 19 0 %
50 13 0 %
60 7 10 %
70 2 50 %
80 不适用100 %
我将注册设置包含在内供您考虑。 e2e.ti.com/.../regset.h